结果:找到"USB TYPEC MICROB",相关内容115条
- USB的配件有哪些?具体怎么用的?
- USB除了连接器和散装线材外,作为一种线缆,它有许多的配件。本文将围绕USB的不同配件及其应用进行解析,方便在选择时,找到合适的组件带来更好的使用体验。USBA型连接器镀金触点镀层可通过重复的配合循环提供可靠的连接,UL94V-0额定连接器绝缘体和防护罩材料满足可燃性要求。USBA型连接器后壳,黑,低烟无卤UL94V-0阻燃级连接器绝缘材料和后壳材料满足阻燃要求,有白色和B型可选。USB现场端接连接器,A型母头现场终端连接器为USB应用提供了一种简单、方便的方法来进行现场端接。连接器的所有4个针脚和接地端均配有独立的连接点。带安装螺钉的接线端子设计无需使用专用工具即可提供可靠的电气连接。清晰...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB配件 USB 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2024-02-09 10:48:00
- 比较特别的usb接口母头,想问下有人见过吗
- 这是一台在松下的加固笔记本上拆下来的,U口是有问题,想更换一下,但是在线上线下看了很多门店,都没有找到这个U口,大家如果有了解的话麻烦回复下我,最好有链接之类的
- 所属专栏: 技术交流 标签: usb接口 usb母头 发帖人:Hongtown彦祖 发帖时间:2023-06-02 09:36:00
- MicrobUSB3.0接口转换TYPEC问题
- 因为刚好手里有几条闲置的3.0数据线,一条有两米长,接口是Microb也就是扁的那种,常见与移动硬盘。现在的想法是用一个microb母座和一个typec进行转接,从而变成一条3.0的TYPEC线。打板记录1、第一次打板,没理解清楚24PIN的TYPEC头,只连了单面线,焊接后上机使用无反应。在第一次的错误下,又去重新查了typec引脚定义,按照点对点的方式进行画原理图图1就是目前的设计思路原理图,后面又查资料,3.0对接要对调TX和RX的线路,。目前是在是有点晕了,图二、三是资料引用,来自CSDN作者硬件工程师炼成之路原文链接USB3.0之硬件关注点所以我应该是端口对连(TX+连TX+);还...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: USB TYPEC MICROB 发帖人:benny1906 发帖时间:2023-03-15 04:39:00
- 国产USB转串口/UART芯片GP232RL对比进口USB转串口FT232RL分享更换
- 最近有很多朋友在反应开发的时候USB转串口的FT232RL这款芯片烧坏了,而且芯片又很贵什么的。重新买一个USB转串口又那么贵,而且这东西还是开发中最常用的东西。坏了不买又很不方便。接下来我就来分享一款国产的,价格非常便宜,而且就算你之前是用进口的也可以拿这个国产的GP232RL去替换。下面是这颗GP232RL的资料:GP232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化它增加了两...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: USB 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2023-01-10 17:31:00
- CH340是USB总线的转接芯片实现USB转串口、USB转IrDA红外或USB转打印口
- 简介:CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者USB转打印口。在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。在红外方式下,CH340外加红外收发器即可构成USB红外线适配器,实现SIR红外线通讯。特点:全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件只需要晶体和电容。仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。支持常用的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: USB 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2023-01-04 15:09:00
- USB3.0HUB
- 把一个USB3.0拆分成一个USB3.0和一个USB2.0,这样设计可以么?结果识别不到USB3.0,只有USB2.0,这是为什么,那么要怎么拆分才行?
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 发帖人:清风明月 发帖时间:2022-08-17 16:54:00
- 有typec扩展坞带两个网口的吗?
- 有typec扩展坞带两个网口的吗?有能设计的吗?两个网口带交换功能就行,因为经常要一台笔记本连接两台以太网设备,交换机有太大了。。。想设计一个TYPEC扩展坞,带2个百兆网口,3个USB3.0或者2.0都行
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: TYPEC 网口 发帖人:蓝天白云210 发帖时间:2022-03-18 21:55:00
- 有没有用过沉板式typec母座的?请教pcb边缘切割问题
- 打算用这种沉板式typec母座,有没有哪位大侠用过这种?PCB切边时直接切到焊盘上会有问题吗?客服只会程式化的回答说边缘离焊盘必须0.4mm以上,,那这种母座生产出来是怎么用的?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 沉板式 typec pcb 发帖人:non哥 发帖时间:2020-03-09 14:21:00
- USB转TTL上的一个芯片,不知道啥型号,不常见,求鉴定!
- 就这芯片。
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:niba 发帖时间:2017-10-09 09:49:00
- 增加常用的USB座
- 立创,能不能增加常用的USB座啊?这些接插件使用量大,然后又非常难焊接。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: USB 发帖人:冰雪天堂 发帖时间:2017-07-07 10:29:00
返回